请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X 主题中讨论的其他器件:SN65HVS882
我对 AM437x 处理器套件中可用作 GPIO 输入的7个工业输入有疑问。
第一:为什么工业输入引脚连接到 SPI 模块?
第二:这些引脚连接到哪些 GPIO 端口? 因为数据表或原理图中没有指示。
第三:如果我要将其中的一些引脚用作外部中断、那么当这些引脚连接到 SPI 模块时、如何才能实现这一点、以及问题2这些引脚连接到哪些 GPIO 端口以使用该端口的中断?
第四:除了原理图中显示的7个工业引脚之外、套件上是否还有任何 GPIO 引脚?
提前感谢。