This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM437X:IDK GPIO 引脚

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVS882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592329/processor-sdk-am437x-idk-gpio-pins

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X
主题中讨论的其他器件:SN65HVS882

我对 AM437x 处理器套件中可用作 GPIO 输入的7个工业输入有疑问。

第一:为什么工业输入引脚连接到 SPI 模块?

第二:这些引脚连接到哪些 GPIO 端口? 因为数据表或原理图中没有指示。

第三:如果我要将其中的一些引脚用作外部中断、那么当这些引脚连接到 SPI 模块时、如何才能实现这一点、以及问题2这些引脚连接到哪些 GPIO 端口以使用该端口的中断?

第四:除了原理图中显示的7个工业引脚之外、套件上是否还有任何 GPIO 引脚?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工业输入连接到 SN65HVS882、它是一款用于工业数字输入的8输入宽10-34V 数字输入串行器。
    2.无。
    这些输入没有中断机制。 应轮询它们。
    J16是 IDK 上的第二个扩展连接器。 请参阅 processors.wiki.ti.com/.../AM437x_IDK_EVM_HW_User_Guide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到了 J16扩展连接器、但它上找不到任何 GPIO 引脚。
    此套件上是否有 GPIO 引脚可用于外部中断、因为我找不到任何 GPIO 引脚?
    提前感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    J16上有许多可配置为 GPIO 的信号。 例如、AM437X_SD_CLKOUT 连接到 AM437x 引脚 AD25、当引脚多路复用到模式7时、即 GPIO4_9。 但是、您必须小心、因为这些信号不会被缓冲、并且它们上的输入电平不得超过为引脚供电的相应 VDDSHVx。 此外、AM437x 未上电时不应施加电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、但我需要知道所有引脚的引脚多路复用器、因为数据表或原理图中未提供该多路复用器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看 AM437x 数据表修订版 D 中的表4-10