请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358 我最近设计了一个采用 AM3358的电路板、该电路板从 SPI 闪存引导。
此时、我首先将 AM3358引导至 uBoot、然后使用 SPI 命令将文件从 uSD 卡加载到 SPI 闪存。 然后更改引导配置并对电路板进行下电上电以从 SPI 闪存引导。
最终结果是从 SPI 闪存引导。 SPI 闪存最初由制造商提供空白、因此这种方法效率很低。
但是、生产编程的更有效方法是什么、例如1000件/年? BeagleBone 如何进行生产编程?
谢谢你。