This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:生产编程

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592466/am3358-production-programming

器件型号:AM3358

我最近设计了一个采用 AM3358的电路板、该电路板从 SPI 闪存引导。

此时、我首先将 AM3358引导至 uBoot、然后使用 SPI 命令将文件从 uSD 卡加载到 SPI 闪存。 然后更改引导配置并对电路板进行下电上电以从 SPI 闪存引导。

最终结果是从 SPI 闪存引导。 SPI 闪存最初由制造商提供空白、因此这种方法效率很低。

但是、生产编程的更有效方法是什么、例如1000件/年? BeagleBone 如何进行生产编程?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一种方法是在将闪存组装到电路板上之前对其进行编程。 另一种可能是在处理器保持复位状态时访问电路板上的 SPI 信号并使用外部编程器。