This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
您好!
我在 AM437x EVM 上使用 PSDK 3.2.0.5运行此操作、以下是我的观察结果
[]使用 sample_barcode.jpg 检测条形码的工作方式
[]检测条形码,带实时相机
root@AM437X-EVM:/usr/share/ti/image DETETY_STOPE 1 1
VIDEOIO 错误:V4L:索引1不正确!
每秒帧数:100
初始化完成
使用 Wayland-EGL
wlpvr:已初始化 PVR 服务
这适用于/dev/video0 (如果这是唯一连接的摄像头)。 如果另一个摄像头连接到 EVM、则会失败。
此演示开始使用实时摄像头运行、以较低的帧速率检测条码。
最终让它运行演示会遇到 SEG 故障...
root@AM437X-EVM:/usr/share/ti/image DETETY_STOPE 1 1
VIDEOIO 错误:V4L:索引1不正确!
每秒帧数:100
初始化完成
使用 Wayland-EGL
wlpvr:已初始化 PVR 服务
分段故障(转储内核)
我还想检查性能和帧速率。 该演示似乎针对功能进行了架构设计。 是否有人可以评论如何优化性能?
谢谢、
-Gunter