This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5726:如何使用 VPDMA 对图像像素进行排序

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/566364/am5726-how-to-sort-image-pixels-with-vpdma

器件型号:AM5726

尊敬的所有人:

我们将单色 图像传感器连接到 FPGA、该 FPGA 将像素数据从串行转换为并行。 然后、像素数据传输到 AM5726的 VIN1A。

图像 传感器不会按正常顺序读取和传输像素、因此我需要在处理器中对它们进行排序。

映像的每一行都分为内核、每个内核包含8个像素:

 第 x 行:   … |内核 N-1 |内核 N |内核 N+1|........

然后、在偶数内核中、像素阶数为0、2、4、6、1、 3、5、7和

在奇数内核中、顺序为                    7、5、3、1、6、 4、2、0

我的问题是 、如果使用 AM5726的 DMA-Hardware (VPDMA 或 VPDMA 和 EDMA3的组合)进行像素排序时、DMA 传输的延迟不是 DMA 传输的两倍、那么就可以进行像素排序了。 在 VPDMA 将每两个内核传输到内部存储器后、是否可能触发像素排序的 EDMA3传输? 由于我只需要将单色或原始图像数据传输到存储器、而且我不需要 VIP 的大部分功能、因此只能使用 EDMA3进行传输吗?

 除了 Linux SDK 和 EVM 之外、是否还有用于此类 DMA 引擎配置的源代码或示例?

感谢您的支持。

此致、

  Stephan

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    已通知视频专家。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephan、

    VPDMA 无法按上述方式对数据进行排序。 使用 EDMA3执行操作将会花费高昂的成本。 进行像素重新排列的最佳位置是在 DSP 中。 使用 EDMA3将数据放入 DSP 的 L2/L1D 存储器中、然后使用 DSP 重新排序和打包数据。 希望 DSP 编译器足够智能、能够使用正确的指令、否则内在函数可用于对 DSP 进行编程、以实现最佳性能。  

    此致、

    Manisha