This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:如果我们使用具有参考设计(K2G ICE)更快速度等级的 DDR3L、是否需要软件更改?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602618/66ak2g02-is-software-change-required-if-we-use-ddr3l-with-faster-speed-grade-from-reference-design-k2g-ice

器件型号:66AK2G02

您好、查姆斯、

K2G EVM 和 ICE 板均使用 Micron DDR3L 速度等级-125

K2G ICE 具有 MT41K64M16TW-125:J

 

DDR3L 的数据表建议具有更快速度的 DDR3L 向后兼容速度较慢的 DDR3L。

 

CAN 速度等级-107部件、MT41K64M16TW-107、无需任何软件(例如 C:\ti\pdk_k2g_1_0_5\packages/ti\board\src\iceK2g\iceK2G_DDR.c)更改?

谢谢。

Brian Antheunisse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    我已将此内容转发给 K2G 软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    请注意、K2G 器件仅支持800MTS 和1066 MTS 的速度、因此即使您使用较高速度等级的存储器、您也需要将其计时为1066 MTS (最大值)。 您可以使用 EVM (我们使用的是1600速度等级的器件)来使用更高速度等级的 DDR 器件、但您需要将 DDR 参数配置为您计划使用的最高速度、即 MTS 1066。

    您正在使用的主板 RTOS 软件当前正在将 DDR 设置为800 MTS、但我可以为您提供1066的 DDR 更新和更新的 GEL 文件。 因此、如果您计划使用速率为800MTS 的 DDR、则无需在软件中进行更改、但如果您计划使用1066、则需要更新 DDR PLL 值和 EMIF 配置寄存器值以适应更高的速率。

    软件的经验法则是将 DDR 时序设置为您计划在产品中使用的最大速度、同时连接 DDR 器件(可能支持比 SOC 支持更高的速度)

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Rahul