请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:66AK2G02 您好、查姆斯、
K2G EVM 和 ICE 板均使用 Micron DDR3L 速度等级-125
K2G ICE 具有 MT41K64M16TW-125:J
DDR3L 的数据表建议具有更快速度的 DDR3L 向后兼容速度较慢的 DDR3L。
CAN 速度等级-107部件、MT41K64M16TW-107、无需任何软件(例如 C:\ti\pdk_k2g_1_0_5\packages/ti\board\src\iceK2g\iceK2G_DDR.c)更改?
谢谢。
Brian Antheunisse