This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXEVM5515:同时使用 NOR 闪存擦除和写入将导致闪存忙

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602754/tmdxevm5515-nor-flash-erase-and-write-using-in-meantime-will-cause-flash-busy

器件型号:TMDXEVM5515

您好!

基于 CCS4 EVM5515 NOR 闪存测试示例代码、我尝试测试 NOR 闪存写入的速度。 写入的数据为1M 字节。 如果我单独测试写入、在删除擦除代码的情况下、时间大约为10-15秒。 如果我单独测试擦除、使用以下代码并删除写入、则大约为4-5秒。 但是、如果我先擦除、然后再写入、我将花费大约10分钟甚至更多的时间。 这里的问题是什么?

ADDR = FLASH_base;
#if 1.
/*写入前擦除*/
errors=norflash_erase (addr、flash_pagesize);
/*检查错误*/
如果(错误)

printf("错误:正在擦除代码%d\n",错误);
return (错误| 0x8000);

#endif
#if 1.
/*将模式写入闪存*/
错误= norflash_write(( uint32 ) tx、addr、buf_len );
/*检查错误*/
如果(错误)

printf("错误:正在写入代码%d\n",错误);
return (错误| 0x8000);

#endif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我暂停代码时、我看到调用栈始终位于从 norflash_erase 开始的_flash_waitWhileBusy 中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杨晓32、您好!

    我已将此内容转发给 C55x 软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也可能无法太多地擦除闪存。 我更改为按时间擦除一个块、并多次写入作为解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们放弃 NOR 闪存作为存储大小问题。 让我们来解决这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭螺纹。

    BR
    Tsvetolin Shulev