This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H06:电源斜升

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602241/66ak2h06-power-supply-ramp-up

器件型号:66AK2H06

大家好、

我们正在设计中使用66AK2H06、并在对电源进行定序时注意到来自 SoC 的反向驱动。 0.85V 电源轨在1.5V 电源轨之后的5ms 内实际上升约400mV。 其余的导轨似乎都在上升。  

我们以前是否看到过这样的行为? 这是否正常/正常? 在这种情况下、对 SoC 有何影响?

移除0.85V 和 SoC 之间的铁氧体磁珠后、功率上升正常。

此致、

Akash  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    要回答您的问题:

     [引述]我们以前是否看到过这样的行为? 这是正常/正常吗?[/报价]

    我没有看到客户报告这种行为。 否这不是正常现象。

     [引用]在本例中、SoC 会产生什么后果?

    这不会损坏 SoC 或干扰器件启动、因为0.85V 电源(USB 电源)以最小值0.807V 工作、因此0.4V 不应触发器件逻辑。  请参阅数据手册中的5.3建议运行条件。

    话虽如此、您能否共享原理图的相关部分(从 VDDALV、VDDUSB、VP、VPTX 源到 SoC)? 您是否遵循了推荐的滤波器(Keystone II 器件的硬件设计指南中介绍了这些滤波器)、或者您是否参考了 K2H EVM?

    您是否曾尝试增加滤波器中的电感以查看这是否可以解决您的问题?

    此致、

    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您的回答。 我将通过电子邮件向您发送原理图。

    如果您有机会查看、请告知我们您是否有任何建议。

    此致、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    我想您应该看看 K2H EVM 原理图。 0.85V 电源有额外的滤波。

    您可以看到、UCD7242RSJT 的输出端首先有一个滤波器:

    然后是另一个、如硬件设计指南中建议:  

    因此、请尝试在 LDO 的输出端使用滤波器、或者另一个建议是查看如果在电流设计的滤波器中增加电感会发生什么情况。  

    此致、  
    Yordan