This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5502:TMS320VC5502的最新交叉参考

Guru**** 2541900 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602393/tms320vc5502-newest-cross-reference-for-the-tms320vc5502

器件型号:TMS320VC5502

大家好、

我们从现在开始使用 TMS320VC5502。

此参考现在已经过时、我们正在寻找一款靠近 C5502特性(不一定是封装)但价格更便宜的新型 DSP 器件。

我们的想法还是尽可能保留我们为 C5502开发的软件。

您是否知道可以替换 C5502的任何器件?

非常感谢您的帮助、

此致、

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Nicol

    我建议您查看 C5517,如果您运行的是200/300 MHz,则从性能的角度来看,5517是最接近的。  

    要查看的器件系列将是 C5515/35/45和 C5517。  

    我们已将一个快速的并排比较组合在一起、您可能会发现这很有用  

    功能

    C5515

    C5545

    C5517

    C5502

    速度和性能

    150 MHz

    120 MHz

    200 MHz

    300 MHz

    每个周期支持双路16位

    每个周期支持双路16位

    每个周期支持双路16位

    每个周期执行一个/两个指令

    封装

    196端 子 BGA
    10x10毫米

    118端 子 BGA
     7mm x 7mm

    196端子 BGA  
    10x10毫米(0.65毫米)

    176引脚 LQFP 26x26 mm201-引脚 BGA 15x15mm (0.8mm)

    功耗

    028mW/MHz @ 100MHz 和1.3V

    0.28mW/MHz @ 100MHz 和1.3V

    0.47mW/MHz @ 100MHz 和1.3V

    1mW/MHz @300MHz 和1.26V

    片上 RAM/$

    不适用

    不适用

    不适用

    16K 字节指令高速缓存(I 高速缓存)

    320KB 片上 RAM

    320KB 片上 RAM

    320KB 片上 RAM

    64K 字节片上 RAM (DARAM)

     128KB ROM

     128KB ROM

     128KB ROM

    32K 字节 ROM

    I2C

    1

    1

    1

    1

    定时器/计数器

    3 - 32位 GP 定时器(1 WDT)

    3 - 32位 GP 定时器(1 WDT)

    3 - 32位 GP 定时器(1 WDT)

    2 个64位 GP 定时器  

    1个看门狗定时器

    1个看门狗定时器

    1个看门狗定时器

    1个可编程看门狗计时器

    不适用

    不适用

    不适用

    DSP/BIOS 计数器

    SPI

    1个带4个 CS

    1个具有3个 CS

    1个带4个 CS

    无 SPI、McBSP SPI 模式

    McSPI

    不适用

    不适用

    具有三个芯片选择的接口(McSPI)

    不适用

    USB

    1 个 USB 2.0

    1 个 USB 2.0

    1 个 USB 2.0设备

    不适用

    并行端口

    不适用

    不适用

    1 UHPI

    1 UHPI

    UART

    1个 UART

    1个 UART

    1个 UART

    1个 UART

    RTC

    1

    1

    1

    不适用

    MMC/SD

    2.

    2.

    2.

    不适用

    ADC

    10位4输入 SAR

    10位3输入 SAR

    10位4输入 SAR

    不适用

    EMIF

    8/16b NAND、NOR

    不适用

    8/16b NAND、NOR

    不适用

    16位 SDRAM/mSDRAM

    16位 SDRAM/mSDRAM

    同步 DRAM (SDRAM)

    FFT

    1

    1

    1

    不适用

    LCD

    1

    1

    不适用

    不适用

    功能

    C5515

    C5545

    C5517

    C5502

    速度和性能

    150 MHz

    120 MHz

    200 MHz

    300 MHz

    每个周期支持双路16位

    每个周期支持双路16位

    每个周期支持双路16位

    每个周期执行一个/两个指令

    封装

    196端 子 BGA
    10x10毫米

    118端 子 BGA
     7mm x 7mm

    196端子 BGA  
    10x10毫米(0.65毫米)

    176引脚 LQFP 26x26 mm201-引脚 BGA 15x15mm (0.8mm)

    功耗

    028mW/MHz @ 100MHz 和1.3V

    0.28mW/MHz @ 100MHz 和1.3V

    0.47mW/MHz @ 100MHz 和1.3V

    1mW/MHz @300MHz 和1.26V

    片上 RAM/$

    不适用

    不适用

    不适用

    16K 字节指令高速缓存(I 高速缓存)

    320KB 片上 RAM

    320KB 片上 RAM

    320KB 片上 RAM

    64K 字节片上 RAM (DARAM)

     128KB ROM

     128KB ROM

     128KB ROM

    32K 字节 ROM

    I2C

    1

    1

    1

    1

    定时器/计数器

    3 - 32位 GP 定时器(1 WDT)

    3 - 32位 GP 定时器(1 WDT)

    3 - 32位 GP 定时器(1 WDT)

    2 个64位 GP 定时器  

    1个看门狗定时器

    1个看门狗定时器

    1个看门狗定时器

    1个可编程看门狗计时器

    不适用

    不适用

    不适用

    DSP/BIOS 计数器

    SPI

    1个带4个 CS

    1个具有3个 CS

    1个带4个 CS

    无 SPI、McBSP SPI 模式

    McSPI

    不适用

    不适用

    具有三个芯片选择的接口(McSPI)

    不适用

    USB

    1 个 USB 2.0

    1 个 USB 2.0

    1 个 USB 2.0设备

    不适用

    并行端口

    不适用

    不适用

    1 UHPI

    1 UHPI

    UART

    1个 UART

    1个 UART

    1个 UART

    1个 UART

    RTC

    1

    1

    1

    不适用

    MMC/SD

    2.

    2.

    2.

    不适用

    ADC

    10位4输入 SAR

    10位3输入 SAR

    10位4输入 SAR

    不适用

    EMIF

    8/16b NAND、NOR

    不适用

    8/16b NAND、NOR

    不适用

    16位 SDRAM/mSDRAM

    16位 SDRAM/mSDRAM

    同步 DRAM (SDRAM)

    FFT

    1

    1

    1

    不适用

    LCD

    1

    1

    不适用

    不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Presentation3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukul、

    非常感谢您的快速响应。

    我将仔细查看您列出的器件。

    此致、

    Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicolas
    听起来不错。 如果您能够分享有关您的产品当前使用的应用/终端设备类型(以及价格/性能/电源要求)的一些其他详细信息,我们或许能够为其他基于 ARM 和 DSP 的处理器提供进一步的指导或 TI 设计参考。

    C55x TI Designs 最近更加关注语音触发等

    此致
    Mukul