大家好、
我们从现在开始使用 TMS320VC5502。
此参考现在已经过时、我们正在寻找一款靠近 C5502特性(不一定是封装)但价格更便宜的新型 DSP 器件。
我们的想法还是尽可能保留我们为 C5502开发的软件。
您是否知道可以替换 C5502的任何器件?
非常感谢您的帮助、
此致、
Nicolas
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们从现在开始使用 TMS320VC5502。
此参考现在已经过时、我们正在寻找一款靠近 C5502特性(不一定是封装)但价格更便宜的新型 DSP 器件。
我们的想法还是尽可能保留我们为 C5502开发的软件。
您是否知道可以替换 C5502的任何器件?
非常感谢您的帮助、
此致、
Nicolas
你(们)好、Nicol
我建议您查看 C5517,如果您运行的是200/300 MHz,则从性能的角度来看,5517是最接近的。
要查看的器件系列将是 C5515/35/45和 C5517。
我们已将一个快速的并排比较组合在一起、您可能会发现这很有用
|
功能 |
C5515 |
C5545 |
C5517 |
C5502 |
|
速度和性能 |
150 MHz |
120 MHz |
200 MHz |
300 MHz |
|
每个周期支持双路16位 |
每个周期支持双路16位 |
每个周期支持双路16位 |
每个周期执行一个/两个指令 |
|
|
封装 |
196端 子 BGA |
118端 子 BGA |
196端子 BGA |
176引脚 LQFP 26x26 mm201-引脚 BGA 15x15mm (0.8mm) |
|
功耗 |
028mW/MHz @ 100MHz 和1.3V |
0.28mW/MHz @ 100MHz 和1.3V |
0.47mW/MHz @ 100MHz 和1.3V |
1mW/MHz @300MHz 和1.26V |
|
片上 RAM/$ |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
16K 字节指令高速缓存(I 高速缓存) |
|
320KB 片上 RAM |
320KB 片上 RAM |
320KB 片上 RAM |
64K 字节片上 RAM (DARAM) |
|
|
128KB ROM |
128KB ROM |
128KB ROM |
32K 字节 ROM |
|
|
I2C |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
定时器/计数器 |
3 - 32位 GP 定时器(1 WDT) |
3 - 32位 GP 定时器(1 WDT) |
3 - 32位 GP 定时器(1 WDT) |
2 个64位 GP 定时器 |
|
1个看门狗定时器 |
1个看门狗定时器 |
1个看门狗定时器 |
1个可编程看门狗计时器 |
|
|
不适用 |
不适用 |
不适用 |
DSP/BIOS 计数器 |
|
|
SPI |
1个带4个 CS |
1个具有3个 CS |
1个带4个 CS |
无 SPI、McBSP SPI 模式 |
|
McSPI |
不适用 |
不适用 |
具有三个芯片选择的接口(McSPI) |
不适用 |
|
USB |
1 个 USB 2.0 |
1 个 USB 2.0 |
1 个 USB 2.0设备 |
不适用 |
|
并行端口 |
不适用 |
不适用 |
1 UHPI |
1 UHPI |
|
UART |
1个 UART |
1个 UART |
1个 UART |
1个 UART |
|
RTC |
1 |
1 |
1 |
不适用 |
|
MMC/SD |
2. |
2. |
2. |
不适用 |
|
ADC |
10位4输入 SAR |
10位3输入 SAR |
10位4输入 SAR |
不适用 |
|
EMIF |
8/16b NAND、NOR |
不适用 |
8/16b NAND、NOR |
不适用 |
|
16位 SDRAM/mSDRAM |
16位 SDRAM/mSDRAM |
同步 DRAM (SDRAM) |
||
|
FFT |
1 |
1 |
1 |
不适用 |
|
LCD |
1 |
1 |
不适用 |
不适用 |
|
功能 |
C5515 |
C5545 |
C5517 |
C5502 |
|
速度和性能 |
150 MHz |
120 MHz |
200 MHz |
300 MHz |
|
每个周期支持双路16位 |
每个周期支持双路16位 |
每个周期支持双路16位 |
每个周期执行一个/两个指令 |
|
|
封装 |
196端 子 BGA |
118端 子 BGA |
196端子 BGA |
176引脚 LQFP 26x26 mm201-引脚 BGA 15x15mm (0.8mm) |
|
功耗 |
028mW/MHz @ 100MHz 和1.3V |
0.28mW/MHz @ 100MHz 和1.3V |
0.47mW/MHz @ 100MHz 和1.3V |
1mW/MHz @300MHz 和1.26V |
|
片上 RAM/$ |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
16K 字节指令高速缓存(I 高速缓存) |
|
320KB 片上 RAM |
320KB 片上 RAM |
320KB 片上 RAM |
64K 字节片上 RAM (DARAM) |
|
|
128KB ROM |
128KB ROM |
128KB ROM |
32K 字节 ROM |
|
|
I2C |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
定时器/计数器 |
3 - 32位 GP 定时器(1 WDT) |
3 - 32位 GP 定时器(1 WDT) |
3 - 32位 GP 定时器(1 WDT) |
2 个64位 GP 定时器 |
|
1个看门狗定时器 |
1个看门狗定时器 |
1个看门狗定时器 |
1个可编程看门狗计时器 |
|
|
不适用 |
不适用 |
不适用 |
DSP/BIOS 计数器 |
|
|
SPI |
1个带4个 CS |
1个具有3个 CS |
1个带4个 CS |
无 SPI、McBSP SPI 模式 |
|
McSPI |
不适用 |
不适用 |
具有三个芯片选择的接口(McSPI) |
不适用 |
|
USB |
1 个 USB 2.0 |
1 个 USB 2.0 |
1 个 USB 2.0设备 |
不适用 |
|
并行端口 |
不适用 |
不适用 |
1 UHPI |
1 UHPI |
|
UART |
1个 UART |
1个 UART |
1个 UART |
1个 UART |
|
RTC |
1 |
1 |
1 |
不适用 |
|
MMC/SD |
2. |
2. |
2. |
不适用 |
|
ADC |
10位4输入 SAR |
10位3输入 SAR |
10位4输入 SAR |
不适用 |
|
EMIF |
8/16b NAND、NOR |
不适用 |
8/16b NAND、NOR |
不适用 |
|
16位 SDRAM/mSDRAM |
16位 SDRAM/mSDRAM |
同步 DRAM (SDRAM) |
||
|
FFT |
1 |
1 |
1 |
不适用 |
|
LCD |
1 |
1 |
不适用 |
不适用 |