This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:EPC635问题

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602422/am3358-epc635-question

器件型号:AM3358

你好

我想使用附图中所示的 am3358和 epc635。
但是、当我尝试使用 HDMI 时、我尝试移动引脚、因为引脚重叠。
已知 ep635连接到 PRU 引脚。
是否可以连接 pru0和 pru1并按任何顺序进行连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    什么是 EPC635? 随附照片在哪里?