请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358 你好
我想使用附图中所示的 am3358和 epc635。
但是、当我尝试使用 HDMI 时、我尝试移动引脚、因为引脚重叠。
已知 ep635连接到 PRU 引脚。
是否可以连接 pru0和 pru1并按任何顺序进行连接?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.