This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:内核引导时 LCD 闪烁

Guru**** 2582845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/600746/linux-am3352-lcd-flickers-when-kernel-boots

器件型号:AM3352
主题中讨论的其他器件:DA8XX

工具/软件:Linux

我们移植了基于 Linux 4.4.12的 SDK、并在内核启动时面临 LCD 闪烁问题、并且在1秒内稳定下来。

基于 DA8XX 的 fbdev 驱动程序以及基于 DRM 的 tilcdc 驱动程序仍然存在此问题。

我的同一篇文章位于 e2e.ti.com/.../2195130

请参阅上述 e2e 链接上随附的(VID_20170522_101619.rar)。

BR、

Rohit Khatri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    我们仍在等待解决方案。

    BR、

    Rohit Khatri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    您是否尝试完全禁用内核 LCD 驱动程序(作为实验)并检查正在发生什么情况? 闪烁是否存在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们已经尝试过、但当时我们无法观察到任何内容、因为它禁用了帧缓冲、我们只能在显示屏上看到白屏或一些时间垃圾。

    此致、

    Rohit Khatri