请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 主题中讨论的其他器件:DA8XX
工具/软件:Linux
我们移植了基于 Linux 4.4.12的 SDK、并在内核启动时面临 LCD 闪烁问题、并且在1秒内稳定下来。
基于 DA8XX 的 fbdev 驱动程序以及基于 DRM 的 tilcdc 驱动程序仍然存在此问题。
我的同一篇文章位于 e2e.ti.com/.../2195130
请参阅上述 e2e 链接上随附的(VID_20170522_101619.rar)。
BR、
Rohit Khatri