This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDK5718:idk pinmux 文件

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDK5718, TMDSEVM572X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/600930/tmdxidk5718-idk-pinmux-file

器件型号:TMDXIDK5718
主题中讨论的其他器件: TMDSEVM572X

在 TI.com 上搜索后、我无法找到用于开发套件的 AM571x 的 PINMUX 文件。  访问此工具将加快我的新设计、因为我将尽可能参考开发套件。

同样、我正在寻找具有此 TI 设计中使用的配置的 PINMUX 文件:
AM571x 工业开发套件(IDK)
(正在供货) TMDXIDK5718

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为这些都不能在线获得。 我已要求工厂团队进行评论。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳拉

    这些 pinmux 文件正在使用最新版本的 ProcSDK 进行验证。  集成后、它们将作为 ProcSDK 版本的一部分发布。  届时、它们还将在 TMDXIDK5718网页上发布。  我已将工作版本附加到此帖子中、您可以使用这些版本。  他们正式获释后将被免职。

    Tom

    e2e.ti.com/.../am571x_5F00_idk_5F00_4p.zip

    e2e.ti.com/.../am571x_5F00_idk_5F00_6p.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这非常有帮助、谢谢。  同样、您能否为 TMDSEVM572X:AM572x 评估模块提供 PINMUX 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laura、

    我也在附加 TMDSEVM572X pinmux 文件。 这些是经过测试的最新副本、将随下一个 RTOS SDK 版本提供。 Linux SDK 不随附 pinmux 文件。  

    文件: e2e.ti.com/.../am5728_5F00_gp_5F00_evm.zip

    此致、
    Ahmad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此文件不想在 Pinmux 中打开。 我收到以下错误消息:

    打开文件时出错
    无法加载项目数据:未定义
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳拉

    哪个文件无法加载?

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好-我们刚刚交付了571x IDK -如何判断它是4p 还是6p 版本?

    我在 IDK 的顶部看到3个标签。

    其中一个表示 REV 1.3B。

    第二个标签有一个11位字符串... 字符串中的字符#5和#6恰好是'4P'。

    这是否意味着我们的 IDK 是版本4P?

    谢谢!

    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    AM571x IDK EVM 支持4端口和6端口模式。 这由跳线 J51控制。  第6节载有以下案文:

     

    6  个以太网端口

    AM571x IDK EVM 支持多达四个连接到 PRU-ICSS 子系统的100Mb 工业以太网端口和两个连接到集成以太网交换机的千兆(1000Mb)以太网端口。 可用端口的最终数量取决于配置选择:

       •4端口以太网模式:提供两个100Mb 工业以太网端口和两个千兆位(1000Mb)以太网端口。

       •6端口以太网模式:提供4个100Mb 工业以太网端口和2个千兆位(1000Mb)以太网端口。

    这些以太网模式之间的选择由接头 J51控制。 在接头 J51上安装一个将这些引脚短接在一起的分流器可启用4端口以太网模式。 从这些引脚上移除分流器可启用6端口以太网模式。 仅当选择4端口以太网模式时、LCD 输出才可用。

     

    请从 TMDXIDK5718网页 http://www.ti.com/tool/TMDXIDK5718下载最新的 AM571x 工业开发套件(IDK)评估模块(EVM)硬件用户指南(SPRUI97A) 用户指南上周刚刚更新、可从 http://www.ti.com/lit/pdf/sprui97获取

     

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳拉

    请使用 PinMux 工具云版本或下载最新的桌面版本。 PMT Wiki 链接

     

    Jeff、

    AM571x IDK 可通过 LCD 在4端口配置下运行、也可在无 LCD 的6端口配置下运行。 供参考- 6端口功能仅限于 AM571x、因为 AM572x 上无法实现该特定的引脚复用。  

     

    此致、
    Ahmad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供 AM572x 通用 EVM 处理器模块 DSN 文件的修订版 A3a?  

    am572x_gp_evm_REV_A3a.dsn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DSN (原理图源)可在以下页面底部找到: www.ti.com/.../technicaldocuments

    它位于以 PM_A3a 结尾的文件夹中