主题中讨论的其他器件: TMDSEVM572X
在 TI.com 上搜索后、我无法找到用于开发套件的 AM571x 的 PINMUX 文件。 访问此工具将加快我的新设计、因为我将尽可能参考开发套件。
同样、我正在寻找具有此 TI 设计中使用的配置的 PINMUX 文件:
AM571x 工业开发套件(IDK)
(正在供货) TMDXIDK5718
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在 TI.com 上搜索后、我无法找到用于开发套件的 AM571x 的 PINMUX 文件。 访问此工具将加快我的新设计、因为我将尽可能参考开发套件。
同样、我正在寻找具有此 TI 设计中使用的配置的 PINMUX 文件:
AM571x 工业开发套件(IDK)
(正在供货) TMDXIDK5718
劳拉
这些 pinmux 文件正在使用最新版本的 ProcSDK 进行验证。 集成后、它们将作为 ProcSDK 版本的一部分发布。 届时、它们还将在 TMDXIDK5718网页上发布。 我已将工作版本附加到此帖子中、您可以使用这些版本。 他们正式获释后将被免职。
Tom
您好、Laura、
我也在附加 TMDSEVM572X pinmux 文件。 这些是经过测试的最新副本、将随下一个 RTOS SDK 版本提供。 Linux SDK 不随附 pinmux 文件。
文件: e2e.ti.com/.../am5728_5F00_gp_5F00_evm.zip
此致、
Ahmad
Jeff、
AM571x IDK EVM 支持4端口和6端口模式。 这由跳线 J51控制。 第6节载有以下案文:
6 个以太网端口
AM571x IDK EVM 支持多达四个连接到 PRU-ICSS 子系统的100Mb 工业以太网端口和两个连接到集成以太网交换机的千兆(1000Mb)以太网端口。 可用端口的最终数量取决于配置选择:
•4端口以太网模式:提供两个100Mb 工业以太网端口和两个千兆位(1000Mb)以太网端口。
•6端口以太网模式:提供4个100Mb 工业以太网端口和2个千兆位(1000Mb)以太网端口。
这些以太网模式之间的选择由接头 J51控制。 在接头 J51上安装一个将这些引脚短接在一起的分流器可启用4端口以太网模式。 从这些引脚上移除分流器可启用6端口以太网模式。 仅当选择4端口以太网模式时、LCD 输出才可用。
请从 TMDXIDK5718网页 http://www.ti.com/tool/TMDXIDK5718下载最新的 AM571x 工业开发套件(IDK)评估模块(EVM)硬件用户指南(SPRUI97A)。 用户指南上周刚刚更新、可从 http://www.ti.com/lit/pdf/sprui97获取。
Tom
劳拉
请使用 PinMux 工具云版本或下载最新的桌面版本。 PMT Wiki 链接。
Jeff、
AM571x IDK 可通过 LCD 在4端口配置下运行、也可在无 LCD 的6端口配置下运行。 供参考- 6端口功能仅限于 AM571x、因为 AM572x 上无法实现该特定的引脚复用。
此致、
Ahmad