This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3351:失效防护 IO

Guru**** 2584345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601784/am3351-fail-safe-ios

器件型号:AM3351

您好!

客户检查用例、即在 AM33.1 ~2V DC 的非供电 IO 组上施加最大3mA 的电流。

-客户用例是否正常,内部规格是否正确?

-在 DS 最大额定值中、闭锁性能以45mA 给出。 这到底意味着什么 ?

-如果 AM335内部的部件损坏(2V 反向供电,最大3mA),我们能否描述最坏的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    除 USBx_VBUS 外、所有 AM335x I/O 引脚都不具有失效防护功能。 请参阅 AM335x 数据表 Rev. J、第5.1节、参数"所有 IO 引脚上的稳态最大电压"。 要回答您的问题、这违反了规格、会损坏器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户仅在上电序列期间应用此外部电压、持续时间约为25ms。

    因此、这不是稳定状态、而是更多的瞬态级。

    这是否改变了我们的答案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    施加到 I/O 引脚上的电压不得在任何时候超过相应的 VDDSHVx + 0.3V。