请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3351 您好!
客户检查用例、即在 AM33.1 ~2V DC 的非供电 IO 组上施加最大3mA 的电流。
-客户用例是否正常,内部规格是否正确?
-在 DS 最大额定值中、闭锁性能以45mA 给出。 这到底意味着什么 ?
-如果 AM335内部的部件损坏(2V 反向供电,最大3mA),我们能否描述最坏的情况?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
客户检查用例、即在 AM33.1 ~2V DC 的非供电 IO 组上施加最大3mA 的电流。
-客户用例是否正常,内部规格是否正确?
-在 DS 最大额定值中、闭锁性能以45mA 给出。 这到底意味着什么 ?
-如果 AM335内部的部件损坏(2V 反向供电,最大3mA),我们能否描述最坏的情况?