This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:McASP 问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601956/am3352-mcasp-question

器件型号:AM3352

大家好、我叫 Luis。

我有一个问题"AM3352中的 McASP0"。

AM3352已连接 BT 模块中的 McASP0、如下所示。

我将 AM3352音频从设备、BT 模块音频主设备、然后将 BT 模块转接至 SCLK、ws、数据设置为如下所示。

 我想知道 AM3352是否可以接收上述音频波形。

[WS = 44.1kHz、SCLK = 2.82M (44.1k x 64)、数据为24位、但 SCLK 为32sclk (最后8位数据为虚拟数据)]

如果 AM3352可以接收上述音频波形、 

我想知道如何使用 AM3352 Resister、我想检查硬件设计信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    AM335x TRM Rev. P 的第22节介绍了 McASP 的操作。22.3.12小节介绍了设置和初始化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想知道 AM3352是否可以接收上述音频波形。 am3352能否接收上音频波形非常重要。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这看起来像 I2S 格式、McASP 支持这种格式(请参阅 TRM 第22.3.3.1.2节)。