请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 大家好、我叫 Luis。
我有一个问题"AM3352中的 McASP0"。
AM3352已连接 BT 模块中的 McASP0、如下所示。
我将 AM3352音频从设备、BT 模块音频主设备、然后将 BT 模块转接至 SCLK、ws、数据设置为如下所示。
[WS = 44.1kHz、SCLK = 2.82M (44.1k x 64)、数据为24位、但 SCLK 为32sclk (最后8位数据为虚拟数据)]
如果 AM3352可以接收上述音频波形、
我想知道如何使用 AM3352 Resister、我想检查硬件设计信息。