This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEVM572X:如何在 GStreamer 前面使用 DSP

Guru**** 2584145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601438/tmdsevm572x-how-to-use-dsp-in-front-of-gstreamer

器件型号:TMDSEVM572X

(Gstreamer1.0 v1.8/Linux 4.4)

您好!

我想在对所选音频/视频进行流处理(仅一个)之前、使用 DSP 功能对几个视频和音频输入应用视频转换的应用程序。

现在,如果有问题的文档或软件示例,我想:

如何使用 C66x DSP 功能从视频输入端口 VIP1 VIP2捕获(例如)两个视频、从 AudioIn Left=AUDIO1 right=Audio2捕获两个音频

然后在"IVA(?)  视频加速”:如何 从 DSP 视频输出中选择 GStreamer 中的视频源以在流水线中使用?


谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢您、  

    我会等待... 答复

    最恰当的考虑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么都没有?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Mami"]如何使用 C66x DSP 功能来捕获(例如)来自视频输入端口 VIP1 VIP2的两个视频和来自 AudioIn Left=AUDIO1 right=Audio2的两个音频

    您使用的是 PSDK Linux 还是 RTOS? 在 PLSDK (PSDK Linux)上、VIP 驱动程序基于 Linux、在 A15上运行、因此捕获只能在 A15端发生。 您可以使用 v4l2src gst 插件通过 VIP 进行捕获。 不过、我不确定该 gstreamer 插件是否支持从多个摄像头源进行捕获。  

    在 A15侧捕获后、该帧可传递到 DSP 进行进一步处理。 查看以下 wiki 链接-

    您的具体用例是什么?