(Gstreamer1.0 v1.8/Linux 4.4)
您好!
我想在对所选音频/视频进行流处理(仅一个)之前、使用 DSP 功能对几个视频和音频输入应用视频转换的应用程序。
现在,如果有问题的文档或软件示例,我想:
如何使用 C66x DSP 功能从视频输入端口 VIP1 VIP2捕获(例如)两个视频、从 AudioIn Left=AUDIO1 right=Audio2捕获两个音频
然后在"IVA(?) 视频加速”:如何 从 DSP 视频输出中选择 GStreamer 中的视频源以在流水线中使用?
谢谢你