表4-29要求焊珠 L5 (TDI)上的下拉电阻(如果未使用)。 然而、根据表4-1、这个焊球在复位期间有一个上拉电阻器。 上拉和下拉是否会发生冲突? 它是否应该有一个像 L3和 K4这样的上拉电阻?
如果需要下拉、建议使用什么值来避免冲突?
我假设这个焊球计数为"未使用"、因为虽然网状引脚被带到一个 JTAG 接头上、JTAG Pod 通常不会被插入。 因此、它通常连接到迹线和连接器、而不会驱动它。 根据第4.5节后面的注释推断、这可能会导致高电流状态、从而损坏 IO 单元。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
表4-29要求焊珠 L5 (TDI)上的下拉电阻(如果未使用)。 然而、根据表4-1、这个焊球在复位期间有一个上拉电阻器。 上拉和下拉是否会发生冲突? 它是否应该有一个像 L3和 K4这样的上拉电阻?
如果需要下拉、建议使用什么值来避免冲突?
我假设这个焊球计数为"未使用"、因为虽然网状引脚被带到一个 JTAG 接头上、JTAG Pod 通常不会被插入。 因此、它通常连接到迹线和连接器、而不会驱动它。 根据第4.5节后面的注释推断、这可能会导致高电流状态、从而损坏 IO 单元。
Yordan、您好!
感谢您推荐有关10K 的解决方案。 我曾认为这些引脚的 I/O 结构容易受到影响(根据数据表中有关连接走线时内部上拉/下拉电阻不足的注释) 因此、我们曾认为、值计算可能与常规值不同、而且即使我们使用 JTAG、只要未插入 POD、JTAG 线路上的走线也会影响这些引脚。
您能否确认数据表中表4-1引脚属性中关于 L5的行是否正确、以及 L5 (TDI)在复位期间是否有上拉电阻?
此致、
Debora