This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:焊球 L5 (TDI)上的上拉与下拉

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601553/66ak2g02-pullup-vs-pulldown-on-ball-l5-tdi

器件型号:66AK2G02

表4-29要求焊珠 L5 (TDI)上的下拉电阻(如果未使用)。 然而、根据表4-1、这个焊球在复位期间有一个上拉电阻器。 上拉和下拉是否会发生冲突?  它是否应该有一个像 L3和 K4这样的上拉电阻?

如果需要下拉、建议使用什么值来避免冲突?

我假设这个焊球计数为"未使用"、因为虽然网状引脚被带到一个 JTAG 接头上、JTAG Pod 通常不会被插入。 因此、它通常连接到迹线和连接器、而不会驱动它。  根据第4.5节后面的注释推断、这可能会导致高电流状态、从而损坏 IO 单元。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Debora、

    我已将此内容转发给硬件设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否打算不在电路板上使用 JTAG? 如果是、请继续并遵循数据手册、表4-29。 未使用的焊球特定连接要求。

    [报价]如果需要下拉、建议使用什么值来避免冲突?
    最常见的值是10k、您应该可以使用它。 如果您以后有如下问题、以下指南可能对您有所帮助:
    www.ti.com/.../slva485.pdf

    如果您使用的是 JTAG、请查看原理图检查清单(www.ti.com/.../sprac54.pdf)的第2.19节 JTAG 和 EMU。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    感谢您推荐有关10K 的解决方案。 我曾认为这些引脚的 I/O 结构容易受到影响(根据数据表中有关连接走线时内部上拉/下拉电阻不足的注释) 因此、我们曾认为、值计算可能与常规值不同、而且即使我们使用 JTAG、只要未插入 POD、JTAG 线路上的走线也会影响这些引脚。

    您能否确认数据表中表4-1引脚属性中关于 L5的行是否正确、以及 L5 (TDI)在复位期间是否有上拉电阻?

    此致、

    Debora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Debora、

    是的、焊球复位状态为上拉状态。
    如果您不使用 JTAG、最好在 TDI 引脚上有一个下拉电阻器。 建议值为1k 至10k、值越低、拉取越强。 正如我说过的、典型值为10k、也是4.7K、但实际上、1k 和10k 之间的任何值都应该是这样。

    此致、
    Yordan