This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:最小 CPU 频率

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601360/tms320c6678-minimum-cpu-frequency

器件型号:TMS320C6678

您好!

我的客户对 C6678和 C6674上的最小 CPU 频率有疑问。

在功耗模型的扩展表中、弹出窗口显示最小 CPU 频率为800MHz。 我看了数据表、找不到相关说明。

您能否检查这些设备的 CPU 频率是否有最低限制?

此致、
Naoki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    根据数据表、这些器件的范围为1GHz 至1.4GHz。 我无法看到 CPU 频率的最小限制。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naoki-San、

    没有定义最小 CPU 频率。 干簧片中的最小值和最大值与硅器件设计验证所用的速度等级相对应。 正如您所知、该器件可以旁路模式下使用 PLL、CPU 时钟将在这种情况下以与输入晶振一样低的频率运行。 但是、为了处理来自高速数据接口的流量并跟上 DDR 频率、您需要对 PLL 进行编程。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul

    感谢您的回复。 好的、我现在关闭线程。

    Naoki