This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5504:引导加载程序 I2C EEPROM 读取操作

Guru**** 2581785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/600398/tms320c5504-bootloader-i2c-eeprom-read-operation

器件型号:TMS320C5504

您好、C5000应用。

我的客户希望使用 MSP432模仿存储在 MSP432 SPI 闪存中的真正 C5504二进制文件 I2C EEPROM、当 MSP432复位后释放 C5504时、MSP432响应 C5504 I2C 读取操作、从 SPI 闪存读取数据、然后通过 I2C 发回 C5504。  

现在想了解 C5504引导加载程序 I2C 读取操作的详细信息。 使用字节读取时、使用序列读取等时、流程图会有所帮助。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、

    我已将此内容转发给 C55x 软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    茨韦托林

    如果您愿意帮助您再次升级、我们需要详细信息才能继续下一步。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tony、
    我们将对此进行研究、并将返回给您。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    只要您坚持正确的 I2C 协议标准、对于引导加载程序使用 I2C 没有任何特殊之处。 请参阅 位于 http://www.ti.com/lit/an/sprabd7c/sprabd7c.pdf 的 C5504引导加载程序应用手册、以下是一些需要遵守的 I2C 特定要求。

    希望这对您有所帮助。

    Lali