请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2Sx 您好!
我们使用 TDA2SXBTQABCRQ1评估板进行 开发。 我想知道时钟接口的 RESETN (焊球编号为 E23)引脚何时被置为有效、在复位过程中会复位什么(例如、关于寄存器、输出信号)?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们使用 TDA2SXBTQABCRQ1评估板进行 开发。 我想知道时钟接口的 RESETN (焊球编号为 E23)引脚何时被置为有效、在复位过程中会复位什么(例如、关于寄存器、输出信号)?
您好!
RESETN 使内部热复位有效。 热复位考虑器件已经历上电序列、芯片的某些部分可能不需要复位。 在 TRM 中搜索"热复位不敏感"或类似内容、以查看哪些寄存器不受影响。 从软件的角度来看、热复位与冷复位没有太大的区别、除了复位隔离模块(当前只有以太网交换机)。
这在理论上是这样的。 实际上、您的芯片可能会受到错误的影响、而 EVM 的设计使热复位始终会导致 POR 复位、从而实现100%可靠的复位。
您可以在启动热复位时测量来自 PMIC 的 POR 信号来检查这一点。
此致、
STAN