This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2Sx:RESETN 引脚置为有效时复位什么?

Guru**** 2583045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601087/tda2sx-what-are-reset-when-resetn-pin-is-asserted

器件型号:TDA2Sx

您好!

我们使用 TDA2SXBTQABCRQ1评估板进行 开发。 我想知道时钟接口的 RESETN (焊球编号为 E23)引脚何时被置为有效、在复位过程中会复位什么(例如、关于寄存器、输出信号)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RESETN 使内部热复位有效。 热复位考虑器件已经历上电序列、芯片的某些部分可能不需要复位。 在 TRM 中搜索"热复位不敏感"或类似内容、以查看哪些寄存器不受影响。 从软件的角度来看、热复位与冷复位没有太大的区别、除了复位隔离模块(当前只有以太网交换机)。

    这在理论上是这样的。 实际上、您的芯片可能会受到错误的影响、而 EVM 的设计使热复位始终会导致 POR 复位、从而实现100%可靠的复位。

    您可以在启动热复位时测量来自 PMIC 的 POR 信号来检查这一点。

    此致、

    STAN