This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:SOC 之间的超链接接口

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/600664/66ak2h14-hyperlink-interface-between-socs

器件型号:66AK2H14

您好!

在我的设计中、我计划使用66AK2H14的两个超链接接口连接到同一电路板上的两个不同66AK2H14器件。

从 SRIO 接收的外部数据将被处理并通过超链接发送到其他 SOC。

因此、我需要一次操作两个超链接接口、数据速率达到10Gbps。

请告诉我、这是否可行。

另外、请告诉我每次操作两个超链接接口是否存在任何限制。

此致、

Madhu。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madhu、

    我已将其转发给超链接专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    可以在 K2H 器件上以10G x 4通道= 40G 波特率运行超链接。 此外、两个超链接端口是独立的、您可以同时使用它们。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的回复。

    当考虑一次运行的两个超链接端口时、设计之前是否需要注意任何已知问题或权变措施?

    此致、

    Madhu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请检查
    66AK2H14勘误表: www.ti.com/.../sprz402d.pdf0
    硬件设计指南: www.ti.com/.../sprabv0.pdf
    - Serdes 链接推荐: www.ti.com/.../sprac37.pdf

    此致、Eric