请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:66AK2H14 您好!
在我的设计中、我计划使用66AK2H14的两个超链接接口连接到同一电路板上的两个不同66AK2H14器件。
从 SRIO 接收的外部数据将被处理并通过超链接发送到其他 SOC。
因此、我需要一次操作两个超链接接口、数据速率达到10Gbps。
请告诉我、这是否可行。
另外、请告诉我每次操作两个超链接接口是否存在任何限制。
此致、
Madhu。