This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM388:DM388中的两个同步 HD 处理

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/600557/dm388-two-simultaneous-hd-processing-in-dm388

器件型号:DM388

我正在考虑在我的新设计中使用 DM388、以便同时处理两个完整的 HD 视频流水线、从而进行缩放、视频叠加和合成。 DM388是否具有足够的计算能力来支持它? TRM 不太清楚。 想知道这个论坛中有人已经对 DM388进行了同样的评估、并且可以帮助澄清以下对 DM388高清视频处理子系统(HDVPSS)的疑问

 

1.  是否可以同时支持两个视频流处理以进行缩放、裁剪、格式转换等?

2.      是否可以同时在 HDVPSS 视频输出端口上流式传输两个独立视频?

3.      是否可以在两个不同的输出端口(HDMI/SD/DVI)上仅对帧缓冲器的特定部分进行蒸汽处理? 例如、在 HDMI 端口上使用完整帧缓冲器、但在 SD 显示屏上仅使用同一帧缓冲器的第四个(第四象限)?

 

 

提前感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ripul、

    请在下面查找您的问题的答案。

    1、是的、您可以同时对两个 HD 流进行缩放和裁剪。 您正在寻找哪种格式转换?
    2、是的、是的、这是可能的
    3、这是可能的、但 HDMI 和 SD 可能具有不同的帧速率、因此同步显示输出是应用的责任。 HDVPSS 不对此进行处理。 可能、您复制的输出帧、第一个输出可以提供给 HDMI 显示屏、第二个输出可以提供给 SD 显示屏、然后在其中一个标量中进行裁剪。

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Brijesh 的快速响应。

     

    现在、我已经清楚 DM388 HDVPSS 硬件支持的功能。 我有一个关于  针对 DM388 SDK 中上述功能的 HDVPSS 软件支持的后续问题。 我从发行说明中得知、HDMI 音频支持不可用。 此外、为了支持 DM388 DSK 中提供的 HDVPSS 支持库级别的缩放、裁剪和合成。 SDK 中是否有任何示例应用可用于演示这些功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ripul、

    是的、我们在 HDVPSS 硬件上写入了 HDVPSS 驱动程序。 HDVPSS 中提供了三种类型的驱动程序:捕获、显示和 M2M 驱动程序。
    HDVPSS 驱动程序中还有一些示例、它们会练习不同的路径。
    还提供了 SDK (DVR-RDK)、它使用这些驱动程序并运行特定用例。

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Brijesh。 您的快速响应对于做出设计决策非常有帮助。

    BTW 我是否知道为什么不支持 HDMI 音频?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定 DM388