我正在考虑在我的新设计中使用 DM388、以便同时处理两个完整的 HD 视频流水线、从而进行缩放、视频叠加和合成。 DM388是否具有足够的计算能力来支持它? TRM 不太清楚。 想知道这个论坛中有人已经对 DM388进行了同样的评估、并且可以帮助澄清以下对 DM388高清视频处理子系统(HDVPSS)的疑问
1. 是否可以同时支持两个视频流处理以进行缩放、裁剪、格式转换等?
2. 是否可以同时在 HDVPSS 视频输出端口上流式传输两个独立视频?
3. 是否可以在两个不同的输出端口(HDMI/SD/DVI)上仅对帧缓冲器的特定部分进行蒸汽处理? 例如、在 HDMI 端口上使用完整帧缓冲器、但在 SD 显示屏上仅使用同一帧缓冲器的第四个(第四象限)?
提前感谢您的回复。