This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM385:曝光过度

Guru**** 2543090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/600084/dm385-over-exposure-from-light

器件型号:DM385

大家好、

我们使用的是具有 IPNC 3.5 RDK 的 DM385 + AR0330定制板。

我们尽可能减少了增益 和暴露。 但 仍会因光而过曝光。

下面我附上了我们捕获的参考图像。

如何减少光的过度曝光?


此致、

Raj M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raj、

    根据场景中的照明条件、我觉得极不可能将曝光和增益设置为最小值。 用于捕捉此图像的曝光、模拟和数字增益值是多少? 如何设置这些值?

    此外、如果通过车辆的挡风玻璃捕获此视频、请确保挡风玻璃(以及摄像头的镜头)得到适当清洁、以减少光源周围的"雾"或"卤"。

    希望这对您有所帮助。

    尼姆瓦尔盖塞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Nithin Varghese、

    用于捕捉此图像的曝光、模拟和数字增益值是多少? 如何设置这些值?

    传感器寄存器中的模拟增益 = 0x00
    传感器 reg 中的数字增益 = 0x90


    我们启用了 AEWB。 因此曝光值动态更新(TI2A)。

    gTi2aControlParams.aGainMin           = 1024;
    gTi2aControlParams.aGainMax           = 1024;
    gTi2aControlParams.StepSize           = 50;
    gTi2aControlParams.dGainMin           = 512;
    gTi2aControlParams.dGainMax           = 2048;
    gTi2aControlParams.minExposure        = 512;
    gTi2aControlParams.maxExposure        = 33333;

    此致、

    Raj M