This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:振荡器电容器和 EVM 振荡器频率

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/599902/am5728-oscillator-capacitors-and-evm-oscillator-frequency

器件型号:AM5728

数据表为该输入指出了12pf-18pF 的串联负载电容。 但 EVM 的 BOM 具有8pF 负载晶体(CX3225GB22579D0HEQCC)。 这是个好主意吗?

 

此外、OSC1还为此晶体指定了19.2MHz-32MHz、具体而言是否有理由选择22.579MHz?

 

原理图和 BOM I 使用了一组12pF 的电容器(请参阅第8页的 C102/3)。

在我看来、这似乎 不符合规格、因此仍然是一个问题。 负载电容器通常应是晶体负载电容的1.5至2倍、因为它们在晶体引脚上串联(通过接地)。 晶体上接地的2个12pF 电容器在引脚上类似于6pF 电容器。

有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中图6-3和图6-7所示的 CF1和 CF2表示连接到每个晶体端子的相应 PCB 走线、负载电容器和其他元件(不包括晶体)的总电容。 应选择电容器 CF1和 CF2的值来提供晶体制造商指定的总负载电容 CL。 总负载电容为 CL =[(CF1×CF2)/(CF1 + CF2)]+ Cshunt、其中 Cshunt在 AM572x XI 和 XO 信号上可见的任何互电容(Cpkg + CPCB)。  假设 EVM 的 Cshunt 为2pf、则需要为 CF1和 CF2使用12pf 电容器、以将预期的8pF CL 应用 于晶体。

    一个22.5792MHz 晶振被连接至 OSC1、这是因为它可被用于为音频应用生成一个44.1kHz 时钟。

    此致、
    Paul