This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/AM4378:裸机示例

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/599677/starterware-am4378-bare-metal-examples

器件型号:AM4378

工具/软件:Starterware

大家好:

由于我不熟悉 任何操作  系统、我尝试查找 AM4378的裸示例以快速了解此芯片。  

似乎 PROCESSOR-SDK-RTOS-AM437x 和 SYSBIOS-IND-Sitara 都支持类似于 Starterware 的示例。

它们之间的差异是什么?  

PS:现在、我只需要处理基本功能、例如使 GPIO 引脚输出高电平。  我应该首先从哪一个开始?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    PROCESSOR-SDK-RTOS-AM437x 是 TI 开发和支持的 RTOS 操作系统。 SYSBIS-IND-SITARA 是一款工业开发套件、对该套件的支持将于2017年6月底停止。 我建议您在 RTOS 上开始开发、因为这将是一个长期开发和支持的系统。 您可以在下载页面 上找到文档的链接:software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将从 PROCESSOR-SDK-RTOS-AM437x 开始、谢谢!
    此致
    LiBO