请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM4378 工具/软件:Starterware
大家好:
由于我不熟悉 任何操作 系统、我尝试查找 AM4378的裸示例以快速了解此芯片。
似乎 PROCESSOR-SDK-RTOS-AM437x 和 SYSBIOS-IND-Sitara 都支持类似于 Starterware 的示例。
它们之间的差异是什么?
PS:现在、我只需要处理基本功能、例如使 GPIO 引脚输出高电平。 我应该首先从哪一个开始?