工具/软件:Linux
AM3358BZCZA80的情况很奇怪。 我们在此 SoC 上进行了2项设计、并在这些设计上实现了相同的行为。 在第一个电路板上、我们将 MAC0连接到 PHY、将 MAC1连接到交换机、在第二个设计中、MAC 连接到 PHY。 两个 MAC 的原理图看起来相似、但我们在两个设计中只发现了一些有关 MAC1的问题。 因此、我们认为这可能是系统错误。
- 有时在加电时可能无法建立 MAC1上的以太网连接。 需要重新启动才能修复它。
- 在 MAC1上行链路速度大约为90-95 Mbps、而下行链路速度低至1-20 Mbps!
dop@dop-pc:~$ iperf -c 10.2.11.125 -i 1 -t 600 ------------------------------------------------------- 客户端连接到10.2.11.125,TCP 端口5001 TCP 窗口大小:85.0 KB (默认值)------------------------------------------------------- [3]本地10.2.11.138端口59678与10.2.11.125端口5001 [ID]间隔相连 传输 带宽 [3] 0.0- 1.0秒640 KB 5.24 Mbit/s [3] 1.0- 2.0秒512 KB 4.19 Mbit/s [3] 2.0- 3.0秒256 KB Mbit/s [3] 3.0- 4.0 384 KB 2.10 Mbits/sec [3] 4.0- 5.0秒128 KB 1.05 Mbits/sec [3]- 6.0 sec SEC 640 KBytes 5.24 Mbits/sec [3] 6.0-7.0 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec [3] 7.0-8.0 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec [3] 8.0-9.0 sec 384 KB 3.15 Mbits/sec [3] 9.0-10.0 KB1.05 Mbits/sec 128 KB1.05 Mbits/sec [3] 10.0-11.0 128 KB1.05Mbits/sec] 11.0-12.0秒128 KB 1.05 MB 每秒 [3] 12.0-13.0秒384 KB 3.15 MB 每秒 [3] 13.0-13.0-12 KB 1.05 MB 每秒 [3] 14.0-15.0字节0.00字节0.00字节0.00/秒 [3] 14.0-15.0 KB 2.10 KB 每秒3.15 MB 每秒[3] 16.0-17.0 MB 每秒256 MB 每秒 384字节3.15兆位/秒 [3] 18.0-19.0秒256 KB 2.10兆位/秒 [3] 19.0-20.0秒384 KB 3.15兆位/秒 [3] 20.0-21.0秒128 KB 1.05兆位/秒 [3] 21.0-22.0秒256 KB 2.10 千兆位/秒[3] 22.0-23.0兆位/秒256千兆位/秒[3] 2.10兆位/秒 [3] 24.0-25.0秒896 KB 7.34兆 字节/秒[3] 25.0-26.0秒128 KB 1.05兆位/秒[3] 26.0-27.0秒256 KB 2.10兆位/秒[3] 27.0-28.0兆位/秒128 KB 1.05兆位/秒[3] 2.10KB29.0兆位 /秒256兆位/秒 [3] 30.0-31.0秒256 KB 2.10 Mbit/s ^C[3] 31.0-32.0秒256 KB 2.10 Mbit/s [3] 0.0-33.1秒9.88 MB 2.50 Mbit/s DOP@DP-PC:~
我们认为、这可能是配置错误。
有人可以建议如何解决它吗?