This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2XX:SFM_POSE.bin 格式

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/634660/tda2xx-sfm_pose-bin-format

大家好:

   因为我们要更改自己的捕获透镜、  

  任何人都知道 SFM_FORM.bin 中的 CamPrm 格式。

  它可以获得更好的 FCW 结果、谢谢!

   此致、

  Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好!

    我已将您的问题转交给 SFM 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    其格式为[9 + 12 * N]浮点值。 要处理的 NIS 总帧数。 其中前9个元素是内在函数参数(k[3x3])、后12个元素[P[3x4]是每个捕获帧的外部参数。 所有值均为32位浮点值。

    您也可以在代码中跟踪读取的此文件、您可以发现这些值是读取的并提供给 SFM 算法接口。

    此致

    Deepak Poddar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak 您好:

      感谢您的回复!

       我能否 使用 TI 的工具(VISION_SDK/tools/camera_calibration_tools)获取 SFM_POSE.bin 的内在函数和外部参数?

        TI 遵循哪种校准规则?  我们需要了解 内在 函数(9)和外部(12)参数的详细含义。

       此致、

      Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关内在函数和外部参数的更多详细信息、请参阅链接。  

    内在参数是固定的摄像机属性。 内在函数[9]=[FX、0、Cx、0、FY、0、0、1]。 我认为这可以从摄像头校准工具中找到。 但是、我将在内部对此进行检查并告知您。

    其次、外部参数 与摄像机的姿态有关。 姿态与世界坐标中的摄像机位置相关。 extrinic[12]=[r11、r12、r13、t1、r21、r22、r23、t2、r31、r32、r33、t3]。 其中[t1、t2、t3]是转换参数、而[r11-r33]是旋转参数。 外部参数可使用安装在汽车上的外部传感器找到、例如 IMU。 也可以使用复杂的计算机视觉算法(如 solvePnP)找到这种方法。 solvePnP 信息可在上面共享的相同 OpenCV 链接中找到。

    您能告诉我们有关您的项目/公司的更多信息吗? 这将帮助我们为您提供更好的支持。  

    此致

    Deepak Poddar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您无法使用 VISION SDK 校准工具查找内在参数。 通常、这些内在参数由摄像头制造商提供。

    此致

    Deepak Poddar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何获取 SFM_FAND.BIN 文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xing:
    您可以联系 TI FAE
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xing、

    它包含在 VISION_SDK_02.XX.XX.XX_INPUTS.tar.gz 中、可在 CDDS 上找到:
    cdds.ext.ti.com/.../emxNavigator.jsp

    如果您无法访问 CDDS、您需要联系您当地的 FAE、如 Josh 所说。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SFM_PAD.BIN 的确切用法是什么? 生成3D 环视用例? TDA2x 能否使用此功能、因为我无法看到任何3D 用例、而只能看到2D 用例。

    谢谢、
    Xing
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这用于前部碰撞警告算法、即前置摄像头 ADAS 算法。 该算法与环视无关。

    前部碰撞警告算法、查找检测到的物体与安装摄像头的车辆之间的距离。

    此致

    Deepak Poddar