This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDA3XEVM:TDA3 QSPI 闪存启动:支持的最大 QSPI 闪存大小。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA3XEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631858/ccs-tda3xevm-tda3-qspi-flash-boot-max-supported-qspi-flash-size

器件型号:TDA3XEVM

工具/软件:Code Composer Studio

"QSPI 闪存引导模式"支持的 QSPI 闪存大小是多少?
TRM 中的解释为"高达128Mbit (16MiB)"
  TDA3x_SR2.0_SR1.0A_SR1.0_NDA_TRM_vO.pdf
    25.8.4 SPI/QSPI 闪存器件

但是、TDA3xEVM (原理图)使用较大尺寸的 QSPI 闪存。
 - TDA3xEVM -RevC:Cypress S25FL256SAGMFV001 (256Mbit=32MByte)
  - TDA3xEVM 修订版-:Micron MT25QL01GBBB8ESF-0SIT(1Gbit=128MByte)

这是以下情况吗?
可连接128M 字节的 QSPI 闪存。 但是、RBL (ROM 引导加载程序)的可访问范围限制为16 MB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交 QSPI 专家进行评论。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯-圣、

    您的理解是正确的。  ROM 引导加载程序的可访问范围限制为124Mbit (16 MIB)、如 TRM 中所示。

    谢谢、此致、

    石尾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sakai、

    您对此主题还有其他疑问吗?  如果没有、请确认前一个帖子已回答您的问题。

    谢谢、此致、

    石尾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    石尾

    我对你的回答感到满意。
    请关闭它。

    此致、
    Sakai