请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA3XEVM 工具/软件:Code Composer Studio
"QSPI 闪存引导模式"支持的 QSPI 闪存大小是多少?
TRM 中的解释为"高达128Mbit (16MiB)"
TDA3x_SR2.0_SR1.0A_SR1.0_NDA_TRM_vO.pdf
25.8.4 SPI/QSPI 闪存器件
但是、TDA3xEVM (原理图)使用较大尺寸的 QSPI 闪存。
- TDA3xEVM -RevC:Cypress S25FL256SAGMFV001 (256Mbit=32MByte)
- TDA3xEVM 修订版-:Micron MT25QL01GBBB8ESF-0SIT(1Gbit=128MByte)
这是以下情况吗?
可连接128M 字节的 QSPI 闪存。 但是、RBL (ROM 引导加载程序)的可访问范围限制为16 MB。