This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J6EVM5777:Android O 和扩展显示支持

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/634520/j6evm5777-android-o-and-extended-display-support

器件型号:J6EVM5777

我们需要支持第二台显示器的扩展显示(连接到 HDMI 端口)。 我们的开发基于带 Android O 的 Vayu EVM XC5777X 修订版 G3板(6AA.1.0_Engineering_Drop)。

我们尝试在 HDMI 输出上扩展屏幕、但没有成功。 我们始终在第二个显示屏上显示镜像屏幕。 我们尝试了一些 ADB 命令来为特定应用选择显示:

"AB shell AM start -n com.android.calculator2/.Calculator --display 0"(ADB shell AM 启动-n --display 0")
"AB shell am start -n com.android.gallery3d/.app.GalleryActivity --display 1"

这些命令正常工作、但应用程序始终在两个显示屏(HDMI 和主显示屏)上启动

您能否确认此具有 Android O 的电路板是否支持屏幕扩展而不是镜像?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tihomir、

    我已将您的问题转发给 Android 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tihomir、

    默认情况下,hwcomposer 设置为镜像。
    要在第二个显示屏上测试不同的内容、您必须编写具有演示模式 API 的应用程序
    https://developer.android.com/reference/android/app/Presentation.html

    Android 中提供了一些用于此模式的演示应用程序。
    我想它叫做 ApiDemos。

    此致、
    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishal、

    非常感谢您的宝贵支持! 我们成功地在第二个屏幕上运行了应用程序。

    此致、
    Tihomir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    Android O 的新/下一版本的发布计划在何时发布?

    非常感谢您的参与

    kr

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincenzo:

    6A0.1.0计划于11月底使用。

    此致、
    Vishal