我们需要支持第二台显示器的扩展显示(连接到 HDMI 端口)。 我们的开发基于带 Android O 的 Vayu EVM XC5777X 修订版 G3板(6AA.1.0_Engineering_Drop)。
我们尝试在 HDMI 输出上扩展屏幕、但没有成功。 我们始终在第二个显示屏上显示镜像屏幕。 我们尝试了一些 ADB 命令来为特定应用选择显示:
"AB shell AM start -n com.android.calculator2/.Calculator --display 0"(ADB shell AM 启动-n --display 0")
"AB shell am start -n com.android.gallery3d/.app.GalleryActivity --display 1"
这些命令正常工作、但应用程序始终在两个显示屏(HDMI 和主显示屏)上启动
您能否确认此具有 Android O 的电路板是否支持屏幕扩展而不是镜像?
谢谢