请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSEVM6670
工具/软件:TI-RTOS
大家好、团队、
在我的项目开发过程中、我遇到了一个似乎不确定的问题。 它涉及 C6670处理器中的 TIM0和 TIMIP1引脚。
您将在文档中编写 :http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320c6670.pdf
在本文档的站点80至82上描述了 TINPSEL 寄存器、这是我的问题(我正在使用计时器4)。
Q1:为了使用通用64位定时器4、我应该将 LVCMOS 时钟连接到 TIM0并保持 TIMI1未连接?
但是、请检查 EVM6670的电气原理图、因为这些引脚标记为输出。
不仅包括 Timi 引脚、还包括 SPI 引脚(MISO 标记为输出、但文档显示它只能在主模式下工作等)。
此致、
Maciej