This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMDSEVM6670:定时系统信号

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/634117/rtos-tmdsevm6670-timing-system-signals

器件型号:TMDSEVM6670

工具/软件:TI-RTOS

大家好、团队、

在我的项目开发过程中、我遇到了一个似乎不确定的问题。 它涉及  C6670处理器中的 TIM0和 TIMIP1引脚。

您将在文档中编写 :http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320c6670.pdf 

在本文档的站点80至82上描述了 TINPSEL 寄存器、这是我的问题(我正在使用计时器4)。

Q1:为了使用通用64位定时器4、我应该将 LVCMOS 时钟连接到 TIM0并保持 TIMI1未连接?

但是、请检查 EVM6670的电气原理图、因为这些引脚标记为输出。

不仅包括 Timi 引脚、还包括 SPI 引脚(MISO 标记为输出、但文档显示它只能在主模式下工作等)。

此致、

Maciej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知工厂团队进行详细说明。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有新消息吗?