请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA756 工具/软件:Linux
您好!
在为 DRA7xx 设置了 Yocto Build 之后、尝试使用其单独的接收器来构建 U-boot。
已从以下链接中添加建议的补丁之一:
编译 u-boot 分段时出现以下错误:
|{standard input}:汇编器消息:
|{标准输入}:22:错误:所选处理器不支持 ARM 模式`sMC 0x1'
|{standard input}:71:error:SP not allowed in register list -`sTM R1、{R4-r14}'(寄存器列表中不允许 SP -Δ R TM R1、{R4-r14})
|{标准输入}:72:错误:所选处理器不支持 Thumb 模式`sMC 0x1'
|{标准输入}:74:错误:寄存器列表中不允许 SP -`LDM R1、{R4-r14}'
请帮助我们了解如何继续。
谢谢、
Ramya