This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA756:DRA75x Xen 超级管理程序指令错误

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/635371/linux-dra756-dra75x-xen-hypervisor-instruction-error

器件型号:DRA756

工具/软件:Linux

您好!
在为 DRA7xx 设置了 Yocto Build 之后、尝试使用其单独的接收器来构建 U-boot。
已从以下链接中添加建议的补丁之一:
 
编译 u-boot 分段时出现以下错误:
|{standard input}:汇编器消息:
|{标准输入}:22:错误:所选处理器不支持 ARM 模式`sMC 0x1'
|{standard input}:71:error:SP not allowed in register list -`sTM R1、{R4-r14}'(寄存器列表中不允许 SP -Δ R TM R1、{R4-r14})
|{标准输入}:72:错误:所选处理器不支持 Thumb 模式`sMC 0x1'
|{标准输入}:74:错误:寄存器列表中不允许 SP -`LDM R1、{R4-r14}'
请帮助我们了解如何继续。
谢谢、
Ramya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramya、

    我已将您的问题转交给 U-boot 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!
    非常感谢。

    此致、
    Ramya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    对此进行了任何更新吗?

    等待您的回复、
    Ramya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramya、

    很抱歉耽误你的时间。 我已经对专家进行了 Ping 操作。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramya、

    我们以前没有看到过这样的问题。

    如果$path 具有正确的交叉编译器齿链的路径、您能问吗?


    也如中所述

    更新./bin/setup-yocto.sh 文件以指示此路径。

    此致、
    RK