主题中讨论的其他器件:AM5718、 TPS659037
你(们)好
上的 AM5718 EVM (AM571X 工业开发套件(IDK) EVM 和可订购 P/N: TMDXIDK5718)
EVM 板不工作、不接受 5V 输入电源电压、PMIC 上电 复位开关(SW3)不工作、相应的 LED 不亮。
请帮助我调试该板和任何替代解决方案
谢谢、
Sreedhar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
上的 AM5718 EVM (AM571X 工业开发套件(IDK) EVM 和可订购 P/N: TMDXIDK5718)
EVM 板不工作、不接受 5V 输入电源电压、PMIC 上电 复位开关(SW3)不工作、相应的 LED 不亮。
请帮助我调试该板和任何替代解决方案
谢谢、
Sreedhar
您好、Tom、
请在下面找到我的在线回答:
我们订购了两个模块、订购号 为1433242
这个工作正常
此板不工作
是的、两个月后根据我们的开发要求加电。
是的
EVM 板 S/N:31164P520081和1.3A
全球科技股份有限公司 ITE 电源
P/N:TR9CA6500LCP-N (RVB)
型号: GT-43008-3306-1.0-T3
输入:100-240V、50-60Hz、1.2A 已连接230V 交流电源
输出:5V@6.5A
谢谢、
Sreedhar
Sreedhar、
您说这个 IDK 最初工作了2个月、现在已经失败了。 您是否知道它停止工作时所做的工作? 您是否以任何方式修改了电路板?
您能否将运行正常的 EVM 上的 SDCARD 和电源交换到有故障的 EVM 上、以查看这是否会产生影响(A 到 B 和 B 到 A)?
请参阅 《TPS659037用户指南》SLIU011E。 第13页的图7显示了 PMIC 上电序列。 您是否在电路板上观察到这一系列事件?
Tom
您好、Tom、
U105和无源组件上的 I probe、测量值如下:
引脚1和 R928其他端(PMIC_RESET_IN):0.0V
引脚3和 TP27 (MR):0.0V
引脚4和 C583 (CT):0.836V
引脚5和 J2-1 (VPWRIN_JCK): 5.163V
引脚6和 TP1 (VMAIN):4.932V
在 C301和 R928上测量的 VRTC_OUT 一端为1.75V
谢谢、
Sreedhar
Sreedhar、
由于 RESET#引脚不会变为高电平、TPS3808G50似乎正在将 PMIC 保持在复位状态。 是否确定 R928的两端均已正确焊接?
MR#引脚有一个内部上拉电阻器。 该引脚应与 VDD 引脚处于相同的电平。 您能否将其连接到 VDD 引脚并查看这是否允许 RESET#输出变为高电平?
此时、TPS3808G50似乎未正确焊接、或者在某种程度上已损坏。 您可以替换它、也可以简单地将其删除。 R928会将 PMIC_RESET_IN 引脚拉至高电平、以使 PMIC 正常工作。 如果没有此器件、您将无法通过适当的断电序列控制来断开 IDK EVM 的电源。
Tom