This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDK5718:IDK 板不工作

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718, TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/634319/tmdxidk5718-idk-board-not-working

器件型号:TMDXIDK5718
主题中讨论的其他器件:AM5718TPS659037

你(们)好

上的 AM5718 EVM (AM571X 工业开发套件(IDK) EVM 和可订购 P/N: TMDXIDK5718)

EVM 板不工作、不接受 5V 输入电源电压、PMIC 上电 复位开关(SW3)不工作、相应的 LED 不亮。

请帮助我调试该板和任何替代解决方案

谢谢、

Sreedhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有关如何继续的信息、请联系您的电路板供应商。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreedhar、

    请提供更多信息。

    1. 您是否刚刚收到此 AM5718 IDK EVM?
    2. 从包装盒中取出后、它是否起作用?
    3. 您是否遵循了快速入门指南中的步骤?
    4. 请提供序列号?
    5. 您使用的是什么电源?

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    请在下面找到我的在线回答:

    1. 您是否刚刚收到此 AM5718 IDK EVM?

      我们订购了两个模块、订购号 为1433242

    1. TMDSEVM572X-TMDSEVM572X-AM572x 评估模块

      这个工作正常

    2. TMDXIDK5718- TMDXIDK5718-AM571x 工业开发套件(IDK)

      此板不工作

    • 从包装盒中取出后、它是否起作用?

      是的、两个月后根据我们的开发要求加电。

    • 您是否遵循了快速入门指南中的步骤?

      是的

    • 请提供序列号?

      EVM 板 S/N:31164P520081和1.3A

    • 您使用的是什么电源?

            全球科技股份有限公司 ITE 电源

           P/N:TR9CA6500LCP-N (RVB)

      型号: GT-43008-3306-1.0-T3

      输入:100-240V、50-60Hz、1.2A 已连接230V 交流电源

      输出:5V@6.5A

    谢谢、

    Sreedhar

     

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreedhar、

    您说这个 IDK 最初工作了2个月、现在已经失败了。  您是否知道它停止工作时所做的工作?  您是否以任何方式修改了电路板?

    您能否将运行正常的 EVM 上的 SDCARD 和电源交换到有故障的 EVM 上、以查看这是否会产生影响(A 到 B 和 B 到 A)?

    请参阅 《TPS659037用户指南》SLIU011E。  第13页的图7显示了 PMIC 上电序列。  您是否在电路板上观察到这一系列事件?

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    电路板在首次加电后无法正常工作、但我们在两个月后为电路板加电。

    我们正在开发其他 EVM- 5728

    谢谢、
    Sreedhar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreedhar、

    请尝试换用电源和 SDCARD。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、

    我根据您的请求进行了测试、但电路板 EVM-571X 未通电。

    谢谢、
    Sreedhar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否探测电源以查看序列失败的位置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无 PMIC 输出电压、仅在输入插孔引脚上观察到5V 电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreedhar、

    要对其进行排序的第一个输出是 LDO2。  按下启动按钮时、您是否看到它已通电?  您在 LDOVRTC 输出和 LDOVANA 上看到了什么?  您在 VCC1输入端测量什么?  RESET 和 POWERHOLD/GPIO7引脚是否为高电平?

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    很抱歉耽误你的答复。

    根据您的建议、在 EVM 板上测量了以下信号、相应的值如下:

    LDO2_OUT 为0.0V

    LDOVRTC_OUT 为  1.7498V  

    LDOVANA_OUT 为0.0V  

    VCC1输入为4.933V

    GPIO_7/POWERHOLD 和复位信号 为低电平。

     

     

    谢谢、

    Sreedhar

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreedhar、

    RESET_IN 是否为低电平?  是否确定 LDOVAVA 为0V?  您在哪里测量这些电压?

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、

    是的、

    RESET_IN 为低电平、在 R794处测量。

    LDOVANA 为0V、在 C302上测量。

    谢谢、
    Sreedhar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreedhar、

    您能围绕 U105进行探测吗?  您在 VMAIN 和 VPWRIN_JCK 以及 CT 和 MR 引脚上测量什么?  R928上是否存在1.8V (VRTC_OUT)?

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    U105和无源组件上的 I probe、测量值如下:

    引脚1和 R928其他端(PMIC_RESET_IN):0.0V

    引脚3和 TP27 (MR):0.0V

    引脚4和 C583 (CT):0.836V

    引脚5和 J2-1 (VPWRIN_JCK): 5.163V

    引脚6和 TP1 (VMAIN):4.932V

    在 C301和 R928上测量的 VRTC_OUT 一端为1.75V

    谢谢、

    Sreedhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreedhar、

    由于 RESET#引脚不会变为高电平、TPS3808G50似乎正在将 PMIC 保持在复位状态。  是否确定 R928的两端均已正确焊接?

    MR#引脚有一个内部上拉电阻器。  该引脚应与 VDD 引脚处于相同的电平。  您能否将其连接到 VDD 引脚并查看这是否允许 RESET#输出变为高电平?

    此时、TPS3808G50似乎未正确焊接、或者在某种程度上已损坏。  您可以替换它、也可以简单地将其删除。  R928会将 PMIC_RESET_IN 引脚拉至高电平、以使 PMIC 正常工作。  如果没有此器件、您将无法通过适当的断电序列控制来断开 IDK EVM 的电源。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、

    电路板损坏、该电路板的解决方案是什么?

    我需要该板进行开发、如何从 TI 更换该板。

    谢谢、
    Sreedhar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreedhar、

    您需要与经销商合作以启动 RMR。

    Tom